Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Nagroda vector

…dla inspirujących systemów zasilania energią…systemy e-chain systems® z kablami….indukcja i bezprzewodowość..

Nowoczesne polimerowe prowadniki kablowe są nieodłącznym elementem współczesnych gałęzi przemsyłu automatyzacji maszyn. Prowadniki te zapewniają bezpieczne zasilanie energią, danymi, mediami i są zawsze w ruchu. Prowadniki kablowe mają szerokie zastosowanie w suwnicach i przemyśle maszynowym jak również w robotyce i aplikacjach clean room.

Handling system ”roboLoop“

System "roboLoop" zapewnia optymalizację sekwencji fabrycznych w wieloraki sposób.

High speed camera positioning

The rail & Tracking systems are used wherever fast camera movements are an important factor as, for example, at sport competitions, but also at many popular events such as concerts, stage shows, etc.

OpenHydro tidal turbine

A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.

Rekawice elektroniczne

Problem poprzedniego rozwiązania rękawic elektronicznych było to, iż czujniki były dosyc ciężkie i reagowały na przypadkowe ruchy.

Reflector telescope

Teleskop ten jest zamontowany na wyspach kanaryjskich - La Palma i rejestruje promieniowanie gamma pochodzące z kosmosu.

Podnośnik multimedialny

Rozwiązanie dla podnosnkiów multimedialnych dotychczas niedostepne na runku teraz jest realizowane dzieki systemom igus® E-Chain.

Szybki ruch w chłodni

System drzwi w tej aplikacji gwarantuje to, iż temperatury ścisle okreslone do przechowywania żywności są utrzymywane.

Mobilny wózek spawalniczy

The destination point for the energy and control is variable and can lie at a height of ten meters.

Oczyszczalnia ścieków

The used igus® products prove themselves till today and drastically reduce the maintenance input.

Podnośnik w wieży pocztowej

The previous travelling cables below the elevator cars were exposed to a steady air draft through an enforced ventilation for the smoke detector system and an undesirable sideward movement developed.

Frezarka

Aplikacja ta pokazuje , iż przesuw pionowy powużej 1m. I ruch obrotowy 270 st. Może być zrealizowany w ograniczonej przestrzeni przy głowicy frezarki.

Forma wtryskowa

Prowadnik e-chain® został zamontowany na wtryskarce także nie potrzeba dodatkowej przestrzeni w kierunku poziomym.

Prowadzenie kabla na robocie

W przypadku tego robota przemysłowego , sztywna rura między osią czwarta a szóstą została zastapiana, elastycznym prowadnikiem triflex® R.

Maszyna drążąca

Maszyna ta porusza się głęboko w ziemi, jest wykorzystywana do drążenia tuneli poprzez zaawansowaną technike wiercenia.

Podwodna maszyna wiercąca

Series CF27.D servo cables in underwater applications.

Maszyna spawająca

W tej aplikacji spawa się części do silnika samolotu.

Teleskop mierzący laserem

The rotary motion in both directions by up to 310° is also possible at high speeds of up to 20 meters per second.

Drzwi podnoszone "Optilight"

Since most elevator malfunctions are the result of defective doors, an extremely reliable, space-saving solution became necessary here.

Drukarka wielkoformatowa "Virtu"

Drukarka "Virtu" może być wykorzystywana do drukowania na wszystkim: matelu, folii, tekstyliach, drewnie, szkle i oczywiście na papierze o szerokosci do 3,5 m.

Prowadzenie kabla na robocie

W przypadku tych robotów, węże musiały być wymieniane co kilka tygodni.

Silnik łodzi "Combiprop"

Nowo powstały ster łodzi pomaga podczas trudnych manewrów; z powodu jego dużej wydajności może być również stosowany jako główna jednostka napedowa.

Urządzenie znakujące płytki stalowe

The marking system moves like a robot with several axles. In the process, the energy supply system should remain accessible and should be laid as compact as possible in the machine to prevent collisions with other machines.

Symulator medyczny

Studenci medycyny i fizycy mogą przeprowadzać wiele eksperymentów dzieki temu urządzeniu.

Robot Dummy

Bardzo duże przyspieszenia były tu dużym wyzwaniem dla konstruktorów tego robota.

Piec dla przemysłu stalowego

Nowy typ pieca zasilanego gazem wymaga 1/3 zazwyczaj potzrebnego czasu do nagrzania.

System paletyzacji

Ten prowadnik igus® E-Chain w systemie paletyzacji jest narażony na duże obciążenia przy ponad 5000 cykli dziennie.

Suwnica montażowa

Ta suwnica w montowni ciężarówek jest wykorzystywana do rozładunku i transportu zawieszenia we wczesnym etapie montażu.

Ruchomy stół operacyjny

Do kontroli i zasilania powierzchni leżenia w kable elektryczne i danych, węże hydrauliczne, biegnące wzdłuż kolumny.

Saw mill

Even sawdust does not constitute any problem for igus® e-chains®.

Winda pochyła

Prawie codzienne awarie tej pochyłaje windy w centrum sztuki URBIS w Manchesterze odeszły do przeszłości dzieki zastosowaniu prowadników igus® e-chain®.

Regulowany podest mównicy

Regulowana wysokość podestu mównicy jest bardzo elastyczna w swoim zakresie regulacji.

Narzędzie skrawające

Prowadnik igus® E-Chain E6 demonstruje swoją wytrzymałość przy tym narzędziu skrawającym.

Robot malujący

In this application in a painting robot, the ATEX properties of the energy supply system are of primary importance.

Magazynowanie przedmiotów obrabianych

Ten magazyn przedmiotów obrabianych jest zaprojektowany do automatycznej pracy zmianowej. W tym samym czasie , zasilanie energią musi być realizowane we wszystkich czterech osiach ruchu ( trzy liniowe i jedna obrotowa ).

Machine tools

The modules are made of a cable-preserving plastic with high frictional resistance.

Robot do przenoszenia malowanego okręgu.

For the handling of printed circuit boards, a six-axis robot is used in the case of this application instead of the usual linear systems.

Obrabiarki

By oszczędzić przestrzeń montażu i zredukować siły i momenty, prowadnik E-Chain został nawinięty wokół chwytaka.

Robot SCARA

Specjalną właściowością tej aplikacji są gorące wióry powstające w wyniku procesu obróbki, które nie przywierają do prowadnika igus® E-Chain co znacząco redukuje koszty obsługi.

Piling and drilling rigs

The driven boring machine produces extremevibrations and heavy soiling duringthe work process.

Game of minigolf

Prowadnik igus® e-chain® B17 został wykorzystany całkowicie inaczej swojego przeznaczenia w tej sprytnej aplikacji .

Zmieniacz palet

W przypadku tej aplikacji, bezpieczeństwo pracy zostało zwiększone poprzez integrację systemu zasilania energią z konstrukcją urządzenia.

Tymczasowy wyswietlacz

Obrazy są widoczne na tym ekranie jedynie prze minutę, są one wyświetlane poprzez naświetlanie promieniami UV na wrazliwym na światlo ekranie.

Mocniej w okręgu

Do niedawna nie można było kupic takiego rozwiązania nigdzie na świecie.

Dwuwarstwowy dźwig mostowy

Dzięki temu dokładnie zaprojektowanemu systemowi zasilania energią, gabaryty montazowe zostały znacząco zmniejszone.

Robot spawający laserem

This laser welding robot works extremely fast. Here, a very flexible and, above all, fail-safe energy supply system is required.

Silnik napędu osi B

The used e-chain® of the E2 mini family is suitable for all requirements and has already completed six years without failure.

Door drives

Previously used cables have been replaced by flexible CF9 TPE control cables, which have a significantly longer service life.

Teleskop

Po skończeniu, ten ogromny teleskop w Arizonie ( USA ) umożliwi obserwacje wszechświata, śrdnica soczewek 8,4 m!

System nakładania żywicy

W przypadku tego syetmu nakładania żywicy, unoszona platforma podnosi się na wysokośc 3 lub 4 razy dziennie w celu opróżnienia beczek o pojemności ok. 200 litrów.

Oczyszczalnia ścieków

The existing system with a motor cable drum proved to be not resistant enough in the difficult outdoor environmental conditions, and was replaced by a flizz® system.

Duża ilość węży

Dotychczas, kilka pojedynczych węży należało przypiąć w systemie zasilania energią aby zabezpieczyć je przed zgniataniem się nawzajem.

Obrabiarka CNC

Incidental grinding residues and the used oil cannot influence the energy supply systems.

Transport wafli

One igus® e-chain® of the E6 family accelerates the work sequences in the case of this application for wafer handling in the chip production industry.

System pomiarowy wytłaczarki

System mierzący i regulujący podczas rozdmuchu wytłoczonego tworzywa

Obrabiarka bramowa

The previously used energy supply system as a rule wore out after nine months; the cables were destroyed by hot chips, which led to production failures.

Prowadzenie kabla na robocie

Prior to the use of the e-chain®, the cables were fastened with cable ties. That frequently led to entangled cables and the corkscrew effect, which lets the cables become susceptible to core ruptures.

Narzędzie demontażu

Flexible chainflex® CF9 control cables and various hoses in zig-zag application.

Wood processing
machine

These applications are dependent on a compact energy supply system, for which the accumulating wood chips do not matter.

Weigh station

As large heavy quantities are to be weighed, the existing energy supply system had to contend with high wear.

Kamery w szklarni

Monitoring of the growth of plants in a conservatory.

Robot malujący

W tej maszynie malującej, czynniki są rozmieszczone zajmując

Solidny kabel do dużych przesyłów

Dla niektórych aplikacji wymagających wysoko elstycznych mocy, konwencjonalny kabel miedziany jest zbyt ciężki.

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.