Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
Space saving alternative to servo cables in machine tools: PUR spindle cable2013-11-13
Spindle drives are becoming larger and more efficient in the case of machining centers and machine tools. To guide higher streams of energy, larger conductor cross-sections are required. As a result, servo cables are becoming thicker with larger bend radii, and in some cases are going beyond the permissible space of the machine tool. A shielded single core cable, like the Chainflex® CF270-UL-D from igus® is an ideal solution. Designed like a spindle cable, the CF270-UL-D is much thinner, ideal for supplying maximum power while staying within the confines of the machine tool. |