Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Materialy multimedialne |
|
Czy masz pytania? Potrzebujesz materialów? Biezace informacje prasowe i material fotograficzny gotowy do publikacji sa dostepne tutaj. Bedziemy wdzieczni równiez za Twój numer telefonu, adres e-mail czy numer faksu! |
|
Kontakt do prasy Czy dodac Cie do naszej listy mailingowej dotyczacej materialów multimedialnych? |
Student-built personal transport vehicle uses plastic bearings2013-08-19
igus® today announced iglide® self-lubricating, maintenance-free plastic bearings are being used in the design and development of a single-passenger, urban commuting vehicle. The Personal Transport Vehicle - Ground, or "PTV-G", is the brainchild of Redbud Technology LLC out of Union Grove, Ala. Its unique design uses an articulated steering geometry, which means the inclined steering pivot is positioned just behind the occupant, and as a result reacts like a high-performance, two-wheeled motorcycle.
|