Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

Nowoczesne zastosowania dla sektora obrabiarek

Tutaj znajdują się informacje ogólne na temat przykładów zastosowań produktów firmy igus® dla obrabiarek

Zastosowania z kanałem RX chroniącym przed wiórami w obrabiarkach

Kanały RX/bardzo ciasne i chroniące przed wiórami

Rozwiązanie problemów dotyczących systemów zasilania w zastosowaniach wymagających ochrony przed wiórami

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

Zastosowania z prowadnikami kablowymi 3D triflex® R w obrabiarkach

triflex® R do zastosowań dla robotów

Specjalnie do wykorzystania w trudnych warunkach w zastosowaniach wieloosiowych

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

Aplikacje z obrotowym zasilaniem RBR i zastosowania obrotowe w obrabiarkach

Ruch okrężny z RBR

Ruchy kołowe mogą być realizowane z różnymi rozwiązaniami w zakresie prowadników kablowych

Rozwiązania rotacyjne z systemem twisterband

7000° i więcej w poziomym ruchu obrotowym, do 3000° w przypadku instalacji pionowej

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

Zastosowania z prowadnikami kablowymi E4 w obrabiarkach

Standardowy zestaw konstrukcyjny prowadników kablowych

do prawie wszystkich zastosowań – 4-elementowy

Zastosowania z serią E4.1 do dużych obciążeń

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Zastosowania z kanałami na przewody zasilania E2 w obrabiarkach

E2 R – 2-elementowe rozwiązania e-tube do ochrony przed wiórami i bardzo płynnej pracy

Rozwiązania e-tube można stosować w warunkach występowania gorących wiórów zabrudzeń i zapylenia

Zastosowania z rozwiązaniami E2/000 w obrabiarkach

Maszyny włókiennicze

Systemy zasilania energią dla maszyn dziewiarskich zapewniają jakość i elastyczność.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Zastosowania z prowadnikami kablowymi E6 w obrabiarkach

Prowadnik kablowy E6 – wytrzymałość, cicha praca, niskie wibracje, spełnia wymogi pomieszczeń czystych

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Zastosowania z fabrycznie skompletowanymi prowadnikami kablowymi readychain® i przewodami chainflex® w obrabiarkach

Fabrycznie skompletowane rozwiązania readychain®

Elastyczne przewody chainflex®

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Zastosowania z łożyskami ślizgowymi z tworzywa sztucznego iglidur® i obrabiarkami

Łożyska ślizgowe iglidur® z wysokowydajnych polimerów

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Moulding machine

This moulding machine is used to make hollow cast parts with the aid of the waxmelting process.

Zastosowania z liniowymi łożyskami ślizgowymi z tworzywa sztucznego iglidur® w obrabiarkach

Prowadnice liniowe drylin

W odróżnieniu od znanych systemów z recyrkulacyjnymi łożyskami kulkowymi, łożyska liniowe drylin® pracują w oparciu o elementy ślizgowe.

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Cięcie rur betonowych

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Zastosowania z łożyskami do stołów obrotowych PRT w obrabiarkach

iglidur® PRT – łożysko do stołów obrotowych

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Zastosowania z łożyskami kulistymi igubal® w obrabiarkach

igubal® łożyska przegubowe


Zastosowania z łożyskami kulkowymi xiros® w obrabiarkach

Łożyska kulkowe xiros®

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Roller bearing in deburring machine

Thanks to xiros, bi-annual maintenance is no longer necessary. Corrosion-free and lubrication-free.

Zastosowania z technologią napędów ze śrubą pociągową drylin®

Technologia napędów ze śrubą pociągową drylin®


Zastosowania z odciążeniami

uchwyt kablowy odciążający


Szukaj przykładów zastosowań


Czy szukasz sprawdzonych w praktyce przykładów zastosowań w branży obrabiarek?
Tutaj możesz przeglądać istniejące już zastosowania u klientów i filtrować je według własnych kryteriów.



Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.